问题描述:
Premium使用PL7软件编程,使用Read_Var指令,通过Ethernet/Modbus网关通讯,地址如何填写?所属产品线:
PL7解决方法:
地址格式如下:ADR#{network number, station number}r.m.c.Modbus address of destination ,其中r.m.c为Premium以太网端口所在的机架号,槽号,通道号。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
地址格式如下:ADR#{network number, station number}r.m.c.Modbus address of destination ,其中r.m.c为Premium以太网端口所在的机架号,槽号,通道号。
是否有帮助?