我们今天能为您提供什么帮助?

当用PL7软件打开或者上传一个项目时,为什么提示“System (.TSX) file missing or Incorrect. Re-install the I/O catalog”信息?

所属产品线:
PL7

解决方法:

这是由于当时编辑该工程或者下载该工程的PL7软件版本高于你现在使用的版本。请升级PL7 软件版本,等于或者高于原来编辑或者下载该项目的软件版本即可。