我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在 PL7-PRO软件中定义了一个TSXSCY21601, 但是在硬件配置中双击该模块并配置其通道1时, 在 PCMCIA III 型通讯卡选项中找不到 TSXMBP100, 这是为什么?
问题描述:
在 PL7-PRO软件中, 我定义了一个TSXSCY21601, 但是在硬件配置中双击该模块并配置其通道1时, 在 PCMCIA III 型通讯卡选项中找不到 TSXMBP100, 这是为什么?

所属产品线:
PL7

解决方法:

TSXMBP100 的 PCMCIA III 型通讯卡只能被配置到 Micro/Premium 的 CPU上的通道1上,而不能将它插入 TSXSCY21601 上的通讯卡槽内, 所以配置 TSXSCY21601 的通道1 的通讯卡选项中是找不到 TSXMBP100 的.