我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PL7软件中READ_PCM_EXT 与READ_PCMCIA有什么区别?
问题描述:
PL7软件中READ_PCM_EXT 与READ_PCMCIA有什么区别?

所属产品线:
PL7

解决方法:

这两个功能块都是从PCMCIA卡中读取数据到PLC RAM存储区,不同的是READ_PCM_EXT可以读取位于CPU 0槽(type 1 PCMCIA card)和1槽(type 3 PCMCIA card)存储卡的数据,READ_PCMCIA只能读取位于CPU 0槽(type 1 PCMCIA card)存储卡的数据。