Micro系列PLC CPU模块上的TER和AUX口走Modbus串口通讯,除了软件里设置以外硬件还需要做什么处理?
问题描述:
Micro系列PLC CPU模块上的TER和AUX口走Modbus串口通讯,除了软件里设置以外硬件还需要做什么处理?所属产品线:
Modicon TSX Micro; PL7解决方法:
Micro系列PLC CPU上的TER和AUX端口走Modbus串口通讯,硬件上还应将TER和AUX端口的5针脚和7针脚进行短接。
是否有帮助?




Micro系列PLC CPU上的TER和AUX端口走Modbus串口通讯,硬件上还应将TER和AUX端口的5针脚和7针脚进行短接。
是否有帮助?