我们今天能为您提供什么帮助?

PL7软件中Micro系列PLC配置TSXAMZ600的模拟量模块时报错,为什么?

问题描述:
PL7软件中Micro系列PLC配置TSXAMZ600的模拟量模块时报错,为什么?

所属产品线:
Modicon TSX Micro; PL7

解决方法:

报错如下图所示:
报错.jpg
主要是因为配置的TSX37***系列PLC的固件SV号太低,TSXAMZ600模块要求PLC的固件号为5.0及以上。