我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine Basic V1.5及以上版本中modbus串口IO扫描如何配置?
问题描述:
SoMachine Basic V1.5及以上版本中modbus串口IO扫描配置。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

串口Modbus IOScanner配置需将串口的协议选择为Modbus Serial IOScanner,如下图:

IO扫描的设备可选择施耐德ATV变频器,其他Modbus设备选择“其他 Generic device”,添加设备后,点击初始化请求或通道添加功能码及读写对象的地址。