我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM200的PLC是否支持05/06功能码?
所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

可以支持05/06功能码,但是有限制条件:必须配置至少 5.0 级的功能级别才能使用 Single Coil (Mbs 0x05) 或 Single Register (Mbs 0x06) Modbus 功能代码。