我们今天能为您提供什么帮助?

睿易系列PLC M100不支持扩展,M200支持扩展,最大扩展能力怎么样?

问题描述:
睿易系列PLC M100不支持扩展,M200支持扩展,最大扩展能力描述

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

睿易系列PLC M200可扩展扩展板,还可扩展TM3/TM2模块。最大可扩展2块扩展板,4块扩展模块。

Max(DI+DO)=本体60点(最大)+4*32+4*2=196 ;

Max(AI+AO)=2*2(40点,扩展板)+4*8=36  ;