我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine Basic v1.5 modbus串口IO扫描PLC侧存放数据地址
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

Somachine Basic v1.5 可以配置modbus串口IO扫描,在配置选项卡SL1下选择Modbus  Serial I/O Scanner,通道里即可配置IO扫描参数,但是通道里无法配置读取或写入的PLC侧对应的存放数据地址寄存器(%MW)地址,原因是此软件串口IO扫描已自动分配%I,%Q区域的寄存器与之对应了,在编程选项卡,工具,网络对象,数字量输入(出)(IOScanner),输入(出)寄存器(IOScanner)中即可查看到系统配置好的PLC寄存器地址。