我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine basic里,配置M221时候启动模式里“上电启动”和“无条件上电启动”有何区别?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

上电启动:逻辑控制器在电池使用情况和电量等运行条件满足时自动启动应用程序执行。

无条件上电启动:逻辑控制器自动启动应用程序执行,即使控制器电池没有使用或者电量用完。