我们今天能为您提供什么帮助?

somachine basic 1.6版本的软件中新增了DRV驱动器对象,主要功能是什么?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

驱动器功能块让驱动装置,如 Altivar 高速驱动器,能够受到 M221 Logic Controller 的控制。例如:

控制 ATV 驱动器管理的电机的速度,并持续更新这个速度

监视 ATV 驱动器和电机的状态

管理 ATV 驱动器中检测到的错误。

新增部分如图

这个功能类似于在somchien 软件平台集成的can_open中对驱动器(变频器)的控制功能块,直接使用了功能块图形化编程,避免了对各种MODBUS映射地址,控制字,状态字的操作,是编程更加简洁高效。