我们今天能为您提供什么帮助?

Somachine basic 1.6里,梯形图中“IF”语句如何使用?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

使用方法如下图所示:

如果程序段1里%mw10>%mw11成立则执行程序段“then 0”和“ELSE 0”之间的程序段

如果程序段1里%MW10>%MW11不成立则执行"ELSE0"里和“ENDIF0”之间的程序段。