我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine Basic V1.6里如何添加M100/M200?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

SoMachine Basic V1.6里默认情况下是没有M100/M200产品,需要输入产品代码后才会有M100/M200产品,产品代码是:ulck8loca

具体步骤如下图所示