我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine Basic V1.6 如何做比较块表达式的上升沿检测?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

SoMachine Basic V1.6 中除了带P的触点外(上升沿触点),还有上升和下降功能(RISINGFALLING)。RISINGFALLING 功能放置在比较块表达式的右侧,可以实现比较块表达式的边沿检测,详见下图。

注意: 为了使用 RISINGFALLING 功能,此应用程序必须配置至少 6.0 级的功能级别。