我们今天能为您提供什么帮助?

Twidosuite软件如何将程序段导出为PDF文档供查阅?

所属产品线:
Twido

解决方法:

Twidosuite软件无法将程序段直接导出为PDF文档,但是可以将程序段打印出来,如图,在报告选项卡中的配置文档中的内容勾选程序和内容,然后在到打印选项卡中进行打印,打印机选择PDF打印机(备注:如果没有PDF打印机,可以在网上下载安全一个PDF打印机),用此方式可以将程序段导出为PDF文档供查阅。