我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Blokset抽屉柜最小的模数高?最多可以装多少?
问题描述:
Blokset抽屉柜最小的模数高?最多可以装多少?

所属产品线:
Blokset

解决方法:

Blokset抽屉柜有两种,本土研发适用于国内项目应用的Blokset Mx柜型,水平母线4000A及以下的单柜有效安装高度为36M,水平母线4000A到6300A的单柜有效安装高度为32M,抽屉模高最小尺寸2M,100mm高;适用于出口项目应用的Blokset Mw2柜型,水平母线4000A及以下的单柜最大有效安装高度为34M,水平母线4000A到6300A的单柜最大有效安装高度为30M,抽屉模高最小尺寸2M,100mm高。