我们今天能为您提供什么帮助?

Blokset Mw2型抽屉柜无法推进和抽出可能的原因?

问题描述:
Blokset Mw2型抽屉柜无法推进和抽出可能的原因?

所属产品线:
Blokset

解决方法:

当Blokset Mw2抽屉需要推进抽出时,首先保证开关手柄处于断开位置,然后配合手柄旁的三位置指示按钮进行推进或抽出。当发现抽屉底板和拖板之间有异物时,处理方法:拧开紧急解锁螺丝,打开抽屉门,将异物取出,重新关好门,按以上要求操作。