我们今天能为您提供什么帮助?

Concept软件下载程序报错OLI-21740,如何处理?

问题描述:
Concept软件下载程序报错OLI-21740

所属产品线:
Concept

解决方法:

OLI-21740的提示内容为“Timeout waiting for response from Controller (Download Request)”,意思是“控制器响应超时”。在调试中发现,用户使用了市面购买的USB至串口的转换器,通过转换器连接笔记本的USB口和Quantum处理器的Modbus串口进行编程。当只下载简单配置的工程时,下载可以完成不会报错,但是一旦下载用户已经编写好的较大程序时,就会报此错误。所以怀疑此问题与用户使用的USB-串口的转换器有关,建议用户使用集成串口的计算机下载程序,或者使用以太网口进行下载。如果需要使用PC机的USB口连接Quantum的Modbus串口,建议使用990NAA26320串口电缆,配合施耐德的USB-串口转换器TSXCUSB232使用。