我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Sepam的波形捕捉文件都是存储在非易失寄存器中吗?
问题描述:
Sepam的波形捕捉文件都是存储在非易失寄存器中吗?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列; Sepam 60 系列; Sepam 80 系列

解决方法:

与产品系列有关:

Sepam20系列:不能存储波形捕捉文件在非易失寄存器中

Sepam40系列:早期的Sepam40不能存储波形捕捉文件。2010年6月后的产品当供电电源断电后可以保存波形捕捉文件至少48小时。

Sepam60系列和80系列:60系列和80系列可以保存波形捕捉文件在非易失寄存器中。