我们今天能为您提供什么帮助?

PM8240能否测量和显示接地电流/剩余电流?

问题描述:
PM8240能否测量和显示接地电流/剩余电流?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

PM8240仪表在其屏幕的默认显示中并没有I5(剩余电流/接地电流)选项,仪表通过计算各电流采样通道的电流和得出剩余电流存储在I5对应的寄存器中,其精度主要受外部电流互感器的绝对和相对误差影响。

可以通过ION Setup软件设置自定义的HMI显示,使其显示I5,具体可参考PM8000英文用户手册ION Setup device configuration --> Custom displays