我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000时间同步方式有哪些?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

测量仪配置软件(ION Setup):可以根据运行ION Setup软件计算机,通过软件手动同步测量仪时间;

电能管理系统:电能管理系统可以同步测量仪,以与网络上其它测量仪时间一致;

简单的网络时间协议(SNTP):SNTP可以将测量仪与以太网络上其它测量仪时间同步;

GPS接收机(IRIG-B):使用IRIG-B的GPS接收机可以同步测量仪时间,实施GPS方案需要专用的串行网络,对于IRIG-B,测量仪的一个数字输入必须连接至IRIG-B网络,除了配置仪表的时钟,还必须将该数字输入配置为用于IRIG-B时间同步。