我们今天能为您提供什么帮助?

NR6/NR12功率因数控制器,能否手动投切测试步组程序?

问题描述:
NR6/NR12功率因数控制器,能否手动投切测试步组程序?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

可从PARAMET菜单,进入STEP.TST子菜单,测试步组程序,一步一步投切,并可手动切除电容器。但此功能仅用于投切测试,实际运行时,不能手动投切,手动投切5分钟后,自动转为自动投切。