我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NR6/NR12功率因数控制器,能否查找报警记录?
问题描述:
NR6/NR12功率因数控制器,能否查找报警记录?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

可进入MAINTEN菜单查找。密码为:第1步同时按上、下键2秒钟;第2步再同时按enter、下键2秒钟。进入LAST.ALM子菜单,可查找最近5次报警。