NR6,NR12功率因数控制器与R6,R12相比,有哪些不同?
问题描述:
NR6,NR12功率因数控制器与R6,R12相比,有哪些不同?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
外观设计和外型尺寸的差别:
外观设计: NR6和NR12采用统一的外观设计,这与R6和R12有两种不同的外观设计不同,另外,NR6和NR12将显示屏置于左侧,而将编程键门盖置于右侧并向右侧开启,这种设计更符合操作习惯,更加人性化。
外型尺寸:R6和R12:144X144 ;
NR6, NR12:144X144
开孔尺寸:无变化,均为138X138。因此替换变得轻松容易。
NR6和NR12具有以下优点:
背光式LCD显示屏
报警信息增加至10项,原 R6和R12为8项。
具有风扇启动触点,当温度超过设定值时,可输出信号启动风扇。
测量电压和工作电压合二为一。
增加了一种程序:优化程序,可自动选择最合适的步投入,而无需先投入调整步。
默认电流互感器二次侧电流为5A。
C/K值无需计算,查表即可(见用户手册)。
具有高压应用。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。