我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL06/12功率因数控制器的HAr ALARM是什么报警,怎么处理
问题描述:
VPL06/12功率因数控制器的HAr ALARM是什么报警,怎么处理

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

电压的谐波畸变率太高,建议从设计的角度增加谐波抑制设备降低线路的谐波畸变率。 也可以临时调整控制器的电压谐波畸变率报警阀值,在502菜单,默认为7%,可调范围3%~20%