电流互感器安全系数sf是什么意思?
问题描述:
电流互感器安全系数sf是什么意思?所属产品线:
CT解决方法:
样本上的安全系数sf就是国标GB1208规定的仪表保安系数FS.
GB1208对FS的定义为:额定仪表限值一次电流对额定一次电流之比.一般推荐为5或10,系统故障电流通过电流互感器一次绕组的情况下,互感器仪表保安系数越小,由互感器供电的电器越安全.
而GB1208对额定仪表限值一次电流的定义为:测量用电流互感器在二次负荷等于额定负荷,且复合误差大于等于10%时的最小一次电流.
注:为了在系统因故障产生大电流时,保护由互感器供电的设备,复合误差应大于10%.
由以上两个定义可以看出,sf就是为了保护由互感器供电的设备不在一次侧产生故障电流时烧毁而设定的参数.互感器会在一次侧电流超过其额定仪表限值一次电流后误差急剧增大,从而阻止二次侧电流同比例增大,保护互感器供电的设备不被烧毁.sf越小,二次侧电流能达到的限值越小,仪表越安全;同时,sf越大, 互感器能保证其精度的范围也就越大.
是否有帮助?