我们今天能为您提供什么帮助?

使用配备 Windows 7, Windows Vista, or Newer Operating Systems 的 PC 对LIN150进行首次访问的时候操作步骤是怎么样的?

所属产品线:
Link150以太网关

解决方法:

步骤如下:

1 关闭 Wi-Fi (如有),然后断开计算机与局域网的连接,

2 将计算机的以太网电缆连接至 Link150 或面板内部的 Ethernet 开关。
注意: 如果设备转向故障预置 IP 时,应执行以下操作。

3 打开网页浏览器。
4 单击网络,则Link150-XXYYZZ 将显示在设备列表中。
注意: 如果 Link150- 名称未显示在 Windows 资源管理器的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接 PC Link150。
5 双击选中的 Link150-XXYYZZ。登录页面随即在浏览器中自动打开。
6 输入用户名 Administrator 和密码 Gateway。主页随即在浏览器中打开。
注意: 用户名和密码区分大小写。
7 若要找到 Link150-XXYYZZ,应选择配置和设置菜单,转至设备位置/ 名称子菜单,单击设备物理位置,然后单击打开闪烁。
所选 Link150-XXYYZZ 的 RS485 LED 将按照亮起 1 秒钟然后熄灭 1 秒钟的方式(测试模式)闪烁 15 秒钟。
8 若要命名 Link150-XXYYZZ,应选择配置和设置菜单,转至设备名称子菜单,单击设备名称,转至设备名称配置,然后输入
Link150-XXYYZZ 并单击应用以设置 Link150 名称。
9 将 Link150 名称写入空白的设备名称标签上,遮住现有标签。

注意:
 当 link150 因为重复 IP 检出或因为其他状况而转至故障预置 IP 时,应遵循以下操作。
 XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。
 如果 DPWS 没有被启用,应检查防火墙设置。