我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Com’X200供电电源允许波动范围和损耗是多少?
问题描述:
Com’X200供电电源允许波动范围和损耗是多少?

所属产品线:
Com'X Box 物联网网关

解决方法:

Com’X200可以采用电源供电或PoE供电:

供电方式 允许波动范围 功率损耗
100-230V AC -15% … +15% 最大26W
24V DC -10% … +10%
PoE(power over Ethernet) - 最大15W