ARA的灯持续闪烁橙色是什么意思?ARA各个颜色的灯的含义是什么?
问题描述:
ARA的灯持续闪烁橙色是什么意思?ARA各个颜色的灯的含义是什么?所属产品线:
ARA解决方法:
一,ARA指示灯持续闪烁橙色代表ARA自动重合闸设备不能使用,可能原因有:
1.自动重合禁用旋钮处于禁用(OFF)位置
2.Y1没有接线或电压为0
3.4个模式选择旋钮处于不正确的位置,即在中间位置,不在1,2,3,4的任何一个位置
4.其他情况,请联系施耐德电气。
二,ARA指示灯持续闪烁绿色代表ARA自动重合闸处于准备状态可以使用,如果这时断路器脱扣就可以进行自动重合闸了。
三,ARA指示灯持续闪烁红色代表ARA 自动重合闸正在进行之中。
四,ARA指示灯持续红色不闪烁代表ARA自动重合闸在重合的最后一个循环之后被锁住了,并且断路器处于脱扣状态。
是否有帮助?