我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Acti9系列ARA与Mutil9系列中的TM+ATM相比,有什么区别?
问题描述:
Acti9系列ARA与Mutil9系列中的TM+ATM相比,有什么区别?

所属产品线:
RCA

解决方法:

Mutil9系列需要通过ATm、Tm、SD实现C65断路器的自动迅速重合闸。 而ARA是一个整体的产品,直接安装在断路器或剩余电流断路器的左侧,且有手柄及联动轴的连接,节省布线时间和电气配电盘节省空间。

此外,ARA有新的功能,如:

为提高运行的连续性使用双稳态手柄;

提高开关速度(小于0.5秒);

4种预定的选择程序;

最后一次重合闸控制(通过Y2);

远程复位抑制(通过Y1);

OF及LOCK触点(干触点)。