我们今天能为您提供什么帮助?

远程控制附件RCA各接线端子的作用是什么?

问题描述:
远程控制附件RCA各接线端子的作用是什么?

所属产品线:
RCA

解决方法:

RCA分为带Ti24接口和不带Ti24接口的两类产品,各接线端子的作用如下:

不带Ti24接口的RCA

1.模式选择开关           2.运行状态LED指示

3.远程操作禁用选择开关      4.挂锁装置(RCA iC60远程控制锁定)

5.断路器脱扣状态LED指示     6.合闸/分闸手柄

7.Y1/Y2接线端子           8.230V电源接线端子

带Ti24接口的RCA

1.模式选择开关           2.运行状态LED指示

3.Ti24接口              4.运行模式铅封

5.远程操作禁用选择开关       6.挂锁装置(RCA iC60远程控制锁定)

7.断路器状态指示触点         8.断路器脱扣状态LED指示

9.合闸/分闸手柄           10.Y1/Y2控制输入端子

11.230VAC电压接线端子

其中Ti24接口的各端子作用如下:
+24VDC 直流电压+24VDC
Y3 远程持续控制信号
SD 断路器脱扣指示
OF 断路器分/合状态
0V 直流电源0V