我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RCA远程控制附件与TM远程控制对比,做了哪些改进?
问题描述:
RCA远程控制附件与TM远程控制对比,做了哪些改进?

所属产品线:
RCA

解决方法:

RCA远程控制附件用于iC65系列断路器,从内部结构设计到控制信号类型,都进行了新的设计改进。RCA附件具有双稳态结构,两种模式,三种信号:持续信号,脉冲信号,远程中央控制信号。Tm适用于Multi 9系列的断路器,二者不能混用。RCA与Tm相比,主要区别如下:

TM RCA RCA的优势
对电源的反应 失压时间大于0.45s,断路器断开;电源恢复2s后重新闭合断路器 失电时可保持在原有状态 双稳态操作
响应时间 打开时间:1s;闭合时间:2s <0.5s 开关速度提高
工作模式 固定 可选模式1或3, 本地控制+中央远程控制
脉冲控制 只有持续信号控制 有(模式1,Y2端子) 可以脉冲控制
重合功能 有,可以选择允许或禁止 可以实现远程重合闸
Ti 24接口 可选择带或不带Ti 24接口 可连接通讯设备
标配OF触点 带Ti24接口的RCA自带一个OF 可提供反馈信号

注:模式1,本地控制或中央远程控制

模式3,本地控制+中央远程控制