施耐德干式变压器trihal的调压方式有哪些?
问题描述:
施耐德干式变压器trihal的调压方式有哪些?所属产品线:
Trihal干式变压器解决方法:
为保证用户端电压的稳定,可对一次侧电压进行小范围调整。trihal电压调整方式有两种:
1) 无励磁调压:变压器必须切断高低压侧所有的电气接线之后,在高压侧分接端子上进行调整,调整范围一般为±2X2.5%,也可根据客户需要调整分接范围。通常干式配电变压器trihal都是这种无载调压。
2) 有载调压:配电变压器在带负载运行时,为了保证用户端电压的稳定性,可选用有载调压开关对一次侧电压进行自动调整。调压范围为±4X2.5%。对供电质量要求高的场所,如通信(含移动通讯等)、制烟厂、某些制造业等,要求采用有载调压干式变压器。
是否有帮助?