我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
OKKEN电容柜中带有电抗器方案,柜宽是多少?
所属产品线:
Okken

解决方法:

对于电抗器常用方案,需装配强制通风装置,共补方案下:
•100kVAR,50、25、25三步补偿,柜宽为650,1000深
•200kVAR,50,50,50,25,25五步补偿,柜宽为650+350,1000深
•300kVAR,50,50,50,50,25,25,25,25八步补偿,柜宽650+450,1000深
如果是混补方案,情况比较多,建议case by case与工厂设计直接沟通。