我们今天能为您提供什么帮助?

变压器并联运行的必要条件是什么?

问题描述:
变压器并联运行的必要条件是什么?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

1、所有并联安装的设备必须由同一网络供电。

2、从各变压器到并联的供电点的次级电缆线路必须有大致相等的长度及截面积。

3、各不同变压器的绕组接线方式(星形、三角形、曲折形)在初级及次级之间具有相同的相位移Dyn11+Dyn11(电压差大、内阻抗小-大的环流)

4、短路阻抗百分数相等或相差小于10%

5、在两对应相之间的电压差不得超过0.4%,否则,在两变压器之间必然会有环流相互流通。

6、两台变压器的容量相同(建议);或者两台变压器之间的容量比不得大于2:1