我们今天能为您提供什么帮助?

GTO在移除U盘前如何将缓冲区中的数据记录保存至U盘?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

在配置数据记录时如果将数据位置更改为SRAM文件,并配置合适的RAM中记录数,当数据记录的数量达到此记录数时会一次性将数据写入到U盘,但是在未到达记录数时希望将U盘取下,可以通过脚本将缓冲区中的数据写入U盘,然后再取下U盘。

例如:在画面上做一个按钮,操作选择“脚本”,脚本内容为:Sys.flushAllDataLogging();

运行中,按下此按钮将会把缓冲区中的数据写入U盘。