我们今天能为您提供什么帮助?

为什么HMIGTO与西门子S7-1200通讯字符串写入后PLC监控为乱码?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

有客户反映HMIGTO系列触摸屏与西门子S7-1200通讯成功后,初始状态屏上字符串显示是正常的,屏上写入字符串后屏上字符串显示是正常,PLC却显示乱码。出现这种问题的原因是:西门子S7-1200字符串的前两个字节是用来表示字符串的长度的,后面第3个字节才是用来存储字符串内容的。所以HMIGTO与西门子S7-1200通讯字符串变量时,地址需要偏移两个字节,例如S7-1200中DB60.DBB144为字符串起始地址,HMIGTO中设置的字符串地址应该为DB60.DBB146。见附图: