我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德触摸屏和PLC断电后同时上电,总会有“在指定时间周期内PLC没有应答”故障

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

出现这种情况一般是因为PLC启动时自检时间太长,触摸屏向PLC发通讯报文,PLC因为还没有进入运行阶段出现的错误,可以在Vijeo Designer软件中的导航窗口Target1――属性――启动选项――启动延时,设定一个合适的时间。