如何通过触摸屏脚本修改Modbus RTU从站地址
所属产品线:
Vijeo Designer; Vijeo Designer Basic解决方法:
可通过以下脚本实现,不需重启HMI即可生效:
int[] slaveAddress = {255};
ModbusEquipment01.openConfig();
ModbusEquipment01.SetProperty( "Con_SlaveEquipmentAddress", slaveAddress );
ModbusEquipment01.commitConfig();
是否有帮助?