我们今天能为您提供什么帮助?

VIJEO designer 6.2中 触摸屏配方的容量

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:
  • 配方组 一个目标中最多可创建 32 个配方组。

  • 配方 - 变量和值的集合。  在每个配方组中,最多可创建 256 个配方。

  • 成分 - 配方组中的个别元素。 在配方组中,您可以添加多达 1024 个成分

如图所示,导航窗口中建立的是配方组,最多可以建立32个,配方组中对应的分别是配方和成分。