如何获取HMI的IP地址并在画面上进行显示?
所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
HMI中无系统变量可以获取其本身的IP地址,但是可以利用系统函数getinfostring()获取IP并在画面上进行显示。
获取的IP地址为string类型数据,显示字符串变量为Sys.getInfoString(IP_ADDRESS_1)。
如果需要获取HMI的子网掩码,可以使用Sys.getInfoString(SUBNET_MASK)。
但是,getinfostring()函数显示的值是启动时的系统信息,启动之后,系统运行时,此信息不再更新。另外,web gate中使用getinfostring()函数时,返回值始终为空字符串。
是否有帮助?