我们今天能为您提供什么帮助?

vijeo designer:如何使用函数Sys.validateUser获取当前登录用户的安全级别?

问题描述:
vijeo designer:如何使用函数Sys.validateUser获取当前登录用户的安全级别?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

此函数格式为Sys.validateUser(String UserName, String UserPassword, IntegerVariable SecurityLevel);

其中UserName和UserPassword为脚本内部变量,类型为String,必须在脚本内进行赋值或读取外部变量的值。SecurityLevel为外部变量,如果验证密码失败返回-1,大于0表示验证成功时的用户安全级别。

如下图:name1获取当前登录用户的名称,pass为用户密码,返回值写入外部变量level_test中。