我们今天能为您提供什么帮助?

在vijeo designer画面中创建了一个按钮,点击时给unity地址为%m5的变量脉冲信号,在PLC中利用此上升沿信号触发寄存器累加,为何累加结果不正确?

问题描述:
在vijeo designer画面中创建了一个按钮,点击时给unity地址为%m5的变量脉冲信号,在PLC中利用此上升沿信号触发寄存器累加,为何累加结果不正确?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

‍

Vijeo Designer程序:

Unity程序:

这是因为,%m5为EBOOL数据类型,该数据类型的变量不仅保存该位的当前值,还会保存该位的历史状态,所以EBOOL得变量由HMI写入时,不能按预期方式工作。如本问题的时序图如下图所示:

解决方案是应该使HMI中的变量关联到BOOL类型的变量,如字中的某一位;或者改用R_TRIG功能块,如下图: