我们今天能为您提供什么帮助?

vijeo designer和vijeo designer basic在动作中使用getCurrent和getSum获取报警数量有何区别?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

vijeo designer和vijeo designer basic在动作中使用getCurrent和getSum可获取指定报警组报警总数,二者的区别是:getCurrent是获取当前活动的报警总数,getSum是获取已经发生过的报警总数。

在动作中获取报警总数,二者的使用方式如下图:

运行效果如下: