我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer V6.2图片按钮的制作方法是?
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer V6.2软件中如果想把按钮外观做成图片的形状,关联变量状态为0时显示图片1,状态为1时显示图片2,可以利用开关控件属性中“开关设置”“颜色”“覆盖图片”,链接状态为0和1时需显示的图片即可,但是图片按钮这种方式会占用触摸屏较多系统内存,不建议过多使用。