我们今天能为您提供什么帮助?

GV2断路器侧装触点模块和电气脱扣模块的组合方式有哪些,最多可以加几种模块?

问题描述:
GV2断路器侧装触点模块或电气脱扣模块的组合方式有哪些,最多可以加几种模块?

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

1,国产GV2断路器有3种侧装触点模块、3种电气脱扣模块。

①侧装触点模块有3种:瞬时辅助触点GVAN、短路信号触点GVAM、故障+瞬时信号触点GVAD,安装在断路器左侧。

最多可以侧装2个触点模块,其中GVAN可以同时装2个,GVAD、GVAM最多只能装1个;

注意:若装了2个侧装触点模块其中有GVAD,GVAD只能装在内侧,不能装在外侧。

②电气脱扣模块有3种:欠压脱扣模块GVAX、欠压脱扣模块GVAU,分励脱扣模块GVAS,安装在断路器右侧。

最多可以侧装一个模块,其中GVAX只能安装在GV2ME上。

2,进口GV2断路器侧装触点模块和电气脱扣模块的组合方式同国产GV2断路器一致。