正装LADN/LADN..C辅助触点以及LAD T/LAD R/LAD S空气延时触头如何安装到LC1D40A-LC1D65A接触器上及如何从接触器上拆卸下来?
所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器解决方法:
(1)首先将接触器上的滑动盖板按照1所示方面取下,将LADN/LADN..C辅助触点以及LAD T/LAD R/LAD S空气延时触头沿着顶端滑道滑入,听到Click声到位就可以了。

(2)从接触器上拆卸方法如下:按照1所示将触点模块下的拨钮垂直拨动,按照2所示滑动模块取出即可。

是否有帮助?