我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器的705.0、706.0、707.0、708.0有什么区别?

问题描述:
ATV310变频器的705.0、706.0、707.0、708.0有什么区别?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

706.0和708.0都是输出扫描器的参数,扫描器的主要功能是将离散的寄存器映射到连续的寄存器中从而实现离散寄存器内部数值的连续读/写。706.0是扫描器映射的第一个参数的寄存器的地址值,708.0是映射的第一个参数的寄存器内部存储的数值。

705.0和707.0都是输入扫描器的参数,扫描器的主要功能是将离散的寄存器映射到连续的寄存器中从而实现离散寄存器内部数值的连续读/写。705.0是扫描器映射的第一个参数的寄存器的地址值,707.0是映射的第一个参数的寄存器内部存储的数值。