我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320…N4*的变频器“制动单元释能阀值UBR”为什么默认的820V,无法修改?
问题描述:
ATV320…N4*的变频器“制动单元释能阀值UBR”为什么默认的820V,无法修改?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

在“故障管理”---“欠压管理”里,出厂默认的“电网电压”为500VAC,将此参数改为380、400、440、460VAC后,“制动单元释能阀值UBR”才可以修改。